사용자 라이브러리 요소를 사용한 JPEG 컬러 압축

간략한 설명

파일:

\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_DualBaseAreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_SingleFullAreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-Q\JPEG_CXP12Bayer.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-P\JPEG_CXP12Bayer.vad

\examples\Processing\Compression\JPEG\SDK\ \examples\Processing\Compression\JPEG\PyPylon\

플랫폼:

mE5-MA-VCL
mE5-MA-VCX-QP
iF-CXP12-Q
iF-CXP12-P

간단한 설명

사용자 라이브러리 JPEG_Color의 여러 라이브러리 요소(JPEG_Encoder_Color_300MPs_VCL, JPEG_Encoder_Color_850MPs_VCL, JPEG_Encoder_Color_600MPs_VCX, JPEG_Encoder_Color_800MPs_VCX, JPEG_Encoder_Color_2500MPs_VCX)와 사용자 라이브러리 imaFlex_CXP12_Tools_Advanced의 라이브러리 요소(JPEG_Encoder_Color_iF 및 JPEG_Encoder_Color_iF_Penta) 사용법을 보여주는 간단한 예제입니다.

이 VisualApplets 예제에서는 다양한 링크 구성 및 입력 대역폭에 대해 mE5-MA-VCL 및 mE5-MA-VCX-QP 플랫폼용 컬러 이미지를 압축하는 사용자 라이브러리 JPEG_Color의 라이브러리 요소 JPEG_Encoder_Color_300MPs_VCL, JPEG_Encoder_Color_850MPs_VCL, JPEG_Encoder_Color_2500MPs_VCX 사용법을 보여줍니다. 또한 iF-CXP12-Q 및 iF-CXP12-P 플랫폼용 사용자 라이브러리 imaFlex_CXP12_Tools_Advanced의 라이브러리 요소 JPEG_Encoder_Color_iF 및 JPEG_Encoder_Color_iF_Penta를 사용하는 방법을 보여주는 예제도 제공합니다.

imaFlex Quad 및 imaFlex Penta 플랫폼용 애플릿 사용을 위해 C++ 기반 Framegrabber SDK 애플리케이션과 Python 기반 PyPylon 스크립트가 제공됩니다. 두 애플리케이션 모두 JPEG 스트림의 획득 및 압축 해제를 시연합니다. 소스 코드 파일은 위에 나열된 디렉토리에서 확인할 수 있습니다.